Créer des éléments permettant de contrôler la valeur minimale
Créez une étiquette et une jauge pour contrôler la valeur minimale.
- Créer l’étiquette de valeur minimale :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez et saisissezMinValueLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurMinimum Value.
- Créer la jauge minimale :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnez et saisissezMinGauge.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse