IUANode.Remove(child)

Supprime un nœud de projet qui correspond à l’objet C# transmis dans l’argument.
void Remove(IUANode
child
);

Arguments

child
(IUANode)
Objet C# correspondant au nœud de projet à ajouter.

Exemple

L’exemple suivant montre que l’enfant d’étiquette
MyLabel
de l’objet
Panel1
est supprimé du projet :
var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.