Exemple de bouton
Utilisez cet objet pour exécuter des méthodes lors de l’exécution. Les boutons peuvent contenir du texte ou une image.
Événements
Vous pouvez déclencher des méthodes avec des objets
Bouton
en utilisant les événements suivants :
Événement | Généré lors de l’exécution quand |
---|---|
Événement MouseClick | Un objet est enfoncé ou touché, puis relâché. |
Événement MouseDown | Un objet est enfoncé ou touché. |
Événement MouseUp | L’objet enfoncé ou touché est relâché. |
Cas d’utilisation
Déclencher différentes actions, par exemple :
- Démarrer la génération de rapports.
- Acquitter l’alarme active.
- Signaler une condition d’urgence.
Fournir une réponse