Exemple de case à cocher

Utilisez cet objet afin de définir et d’afficher une valeur booléenne lors de l’exécution.
Case cochée
La valeur de la variable associée est Vrai.
Case décochée
La valeur de la variable associée est Faux.
Exemple de case à cocher
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox

Cas d’utilisation

Activez ou désactivez des fonctions ou des fonctionnalités dans une
Application FactoryTalk Optix
. Par exemple, activez un graphique qui visualise les données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.