Exemple de jauge linéaire

Utilisez cet objet pour définir et afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles.
Exemple de jauge linéaire
Animated image of a linear gauage moving between values of 0 to 100

Cas d’utilisation

Définissez et affichez la valeur d’une variable analogique dans une valeur minimale et maximale.
CONSEIL: Utilisez la propriété
Info-bulle
pour afficher ou masquer l’affichage de la valeur au-dessus du point de sélection sur la jauge. Utilisez la propriété
Zone d’avertissement
pour afficher des plages de valeurs spécifiques en différentes couleurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.