Ajouter un traceur de ligne scalaire

Ajoutez un traceur de ligne scalaire pour visualiser la distance entre deux valeurs variables.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez ou créez un objet
    GraphiqueXY
    .
  2. Créez deux variables de type de données
    Number
    .
    Pour plus d’informations, consultez Variables.
  3. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Traceurs
    , sélectionnez
    Add
    et sélectionnez
    Traceur de ligne scalaire
    .
  4. Créez des liens dynamiques entre les propriétés
    X
    et
    Y
    et les variables.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.