Fonctionnalités système

FactoryTalk Optix
version 1.1.0 présente les fonctionnalités suivantes.
  • Améliorations de la modification dans FactoryTalk Optix
    • Éditeur à onglets dans le volet central
      . Tous les éditeurs s’ouvrent dans des onglets distincts au-dessus du volet central. L’onglet par défaut est le tableau de bord.
    • Conteneur et filtrage du type de vue
      . Le type de vue est ajouté en tant que sous-type de panneau. Une vue est un panneau comportant des propriétés de hauteur et de largeur et un alignement automatiques. Ajoutez des vues au sous-dossier
      Vues
      du dossier
      Interface utilisateur
      de la
      Vue
      de projet
      . Le nom de chaque vue s’affiche lors de l’exécution.
    • Sélection de la taille de la fenêtre principale
      . Sélectionnez la taille de la fenêtre principale de votre projet lorsque vous créez un nouveau projet via la page de démarrage.
    • Améliorations de l’éditeur de liens dynamiques
      . L’éditeur de liens dynamiques dispose désormais d’onglets
      Basiques
      et
      Avancés
      distincts avec les mêmes fonctionnalités. Un lien dynamique brisé affiche désormais une icône tandis que les liens dynamiques non résolus affichent une icône lors de l’exécution. L’icône de lien dynamique brisé ouvre le navigateur de liens dynamiques pour sélectionner une autre cible.
    • Données de l’enregistreur de données sur un graphique de tendance
      . Créez un enregistreur de données et déposez-le sur un graphique de tendance pour mettre automatiquement à jour les propriétés
      Modèle
      et
      Traceurs
      du graphique de tendance. Si vous déposez un autre enregistreur de données sur la tendance, les propriétés sont mises à jour en fonction du nouvel enregistreur de données. Dans la propriété
      Modèle
      , créez un lien dynamique vers l’enregistreur de données pour mettre à jour les traceurs sur le graphique de tendance.
  • Nouvelles langues localisées.
    Les langues localisées incluent désormais le français, l'espagnol et le chinois.
  • Accès aux valeurs numériques au niveau des bits.
    Accédez au niveau de bit pour sélectionner une valeur de propriété numérique.
  • Créez des objets déplaçables lors de l’exécution.
    Créez des objets déplaçables via la propriété
    Déplacer la cible
    des panneaux, rectangles et images. Choisissez de ne pas autoriser le déplacement de l’objet, d’autoriser le déplacement de tout l’objet ou de faire glisser l’en-tête pour déplacer l’objet lors de l’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.