Alias intégrés

Les alias intégrés incluent les alias Fenêtre, RecipeSchema et Session.

Alias Fenêtre

Vous pouvez utiliser l’alias
{Window}
WindowTitle
pour faire référence aux propriétés de la fenêtre d’application et aux objets graphiques présents dans cette fenêtre.

Alias SchémaDeRecette

Lors de la conception, le nœud racine du projet contient un alias pour chaque instance
SchémaDeRecette
dans le projet. Cet alias a le même nom que l’objet
SchémaDeRecette
associé. Le projet contient également un objet
Chargeurs de panneau
. Accédez aux alias
SchémaDeRecette
depuis n’importe quel nœud ayant le même BrowseName que les objets correspondants dans le projet. Par exemple, un alias
ChargeurDePanneau1
est généré pour un objet
ChargeurDePanneau1
.
CONSEIL: Les alias des objets
Schéma de recette
sont créés dans le nœud racine du projet.

Alias de session

L’alias
{Session}
Session
pointe vers le nœud
Session
qui n’existe qu’au moment de l’exécution. Cet alias contient plusieurs nœuds qui ont des valeurs basées sur les paramètres régionaux de l'utilisateur et de la session. Lors de la conception, cet alias est toujours disponible pour les objets graphiques et les types.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.