Convertisseur linéaire

Permet de convertir les valeurs de données brutes en valeurs mises à l'échelle en fonction de la relation linéaire appliquée à l'entrée.

Propriétés

Propriété
Description
Pente
Inclinaison de la ligne.
Intercepter
Point de l’axe Y par lequel passe la pente de la ligne.
Mode
Direction du lien dynamique :
  • Lecture du nœud source au parent.
  • Écriture du parent au nœud source.
  • Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.

Source

Variable contenant une valeur brute à convertir.

Sortie

Valeur mise à l'échelle basée sur la conversion linéaire configurée.

Exemple

Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.