Créer une base de données ODBC
Créez un objet de base de données qui récupère les données d’un serveur SQL Server ou d’un serveur MySQL.
Conditions préalables
Pour vous connecter à une base de données ODBC à partir de dispositifs
Windows®
:- Installez l’un des pilotes ODBC suivants :
- MySQL Unicode
- Pilote ODBC 17 pour SQL Server
- Configurez la source de données ODBC. Consultez Administrer des sources de données ODBC - Support Microsoft.
- Pour créer une base de données ODBC
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit surStockages de donnéeset sélectionnezBase de données ODBC.
- DansPropriétés, dansType de SGBD, sélectionnez le type de serveur de base de données.
- DansPropriétés, complétez les éléments suivants :
- Type de SGBD.SQL ServerouMySQL.
- (facultatif)DSN(Nom de la source de données). Applicable uniquement aux dispositifsWindows.IMPORTANT:S’il est spécifié, le DSN fournit automatiquement les propriétés de connexion ODBC.Vous ne pouvez pas écraser les propriétés DSN en complétant manuellement les champsServeur,Port TCP,Base de données,Nom d’utilisateuretMot de passe.
- Serveur. Adresse IP ou nom d’hôte du serveur de base de données.
- Port TCP. Port TCP du serveur de base de données.NOTE: La valeur0par défaut renvoie1433pour les serveurs SQL et3306pour les serveurs MySQL.
- Base de données. Nom de la base de données dans le serveur de base de données.CONSEIL: Le nom de la base de données est facultatif si celui-ci est spécifié dans le connecteur ODBC.
- Nom d’utilisateur. Nom de l’utilisateur qui peut accéder à la base de données.
- Mot de passe. Mot de passe de l’utilisateur qui peut accéder à la base de données.
(facultatif) Configurez la structure de la base de données. Consultez la rubrique Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse