Ajouter un dispositif client

Configurez un dispositif client pour permettre le déploiement de
Applications FactoryTalk Optix
sur le réseau.
  1. Dans la barre d’outils principale, en regard de
    Exécuter
    , sélectionnez le menu déroulant du dispositif client cible.
  2. (facultatif) Dans
    Paramètres du dispositif client
    , pour afficher uniquement les dispositifs clients distants actifs, activez
    Dispositifs distants actifs
    .
    CONSEIL: Actualisez les dispositifs clients distants en sélectionnant
    Actualiser
    .
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Un dossier et sélectionnez
      Add
      .
    • Un dispositif
      Accès distant à FactoryTalk
      et sélectionnez
      Add
      pour ajouter un dispositif accessible depuis le réseau du dispositif
      Accès distant à FactoryTalk
      sélectionné.
  4. (Facultatif) Dans
    Nom
    , modifiez le nom du dispositif cible.
  5. Dans
    Adresse IP
    , entrez l’adresse IP du dispositif cible.
  6. Dans
    Nom d’utilisateur
    , entrez le nom de l’utilisateur pour vous connecter au dispositif cible.
    IMPORTANT: Un mot de passe doit être configuré pour l’utilisateur sur le dispositif cible.
    Nom d’utilisateur
    Windows®
    Un nom d’utilisateur système :
    • DOMAIN\
      username
      , pour les utilisateurs de domaine.
    • .username
      , pour les utilisateurs locaux sur des dispositifs associés à un domaine.
    • username
      , pour les utilisateurs locaux sur des dispositifs qui n’appartiennent pas à un domaine.
    Nom d’utilisateur Linux
    Un nom d’utilisateur administrateur.
  7. (Facultatif, uniquement pour les dispositifs clients
    Windows
    ) Sélectionnez
    Chiffrer le projet sur le dispositif
    pour chiffrer le projet déployé sur le dispositif cible.
    Pour plus d’informations, consultez Chiffrement de projet.
  8. (Facultatif, uniquement pour les dispositifs clients
    Windows
    ) Dans
    Chemin de destination
    , entrez le chemin du dispositif cible pour déployer l’application.
    CONSEIL: Le chemin de destination de déploiement par défaut est
    %localappdata%
    . La définition d’un chemin personnalisé est utile lorsque la partition
    C:\
    du dispositif client est protégée en écriture.
  9. Choisissez
    Sélectionner
    pour sélectionner le dispositif client cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.