Sélectionner un dispositif client
Sélectionnez un dispositif client déjà configuré pour déployer des
Applications FactoryTalk Optix
sur le réseau vers le dispositif client.- Dans la barre d’outils principale, en regard deExécuter
- (facultatif) DansParamètres du dispositif client, pour afficher uniquement les dispositifs clients distants actifs, activezDispositifs distants actifs.CONSEIL: Actualisez les dispositifs clients distants en sélectionnantActualiser.
- Sélectionnez un dispositif client.
- ChoisissezSélectionner.
Fournir une réponse