Propriétés d’animation
Configurez les animations en modifiant les propriétés d’animation.
Animation de nombres
Animation simple basée sur un changement de valeur de variable à un moment spécifique.
Propriété | Description |
---|---|
De | Valeur de départ de la plage. |
À | Valeur de fin de la plage. |
Durée | Durée de l’animation en millisecondes. |
Interpolation | Type d’interpolation lorsque la valeur d’animation change. |
Cible | Nœud cible de l’animation. |
En cours d'exécution | Valeur booléenne. |
Boucles | Nombre de lectures d’animation consécutives. La valeur -1 définit une lecture continue de l’animation. |
Animation séquentielle
Groupes d’animations exécutés dans un ordre séquentiel.
Propriété | Description |
---|---|
En cours d'exécution | Valeur booléenne. |
Boucles | Nombre de lectures d’animation consécutives. La valeur -1 définit une lecture continue de l’animation. |
Animation parallèle
Groupes d’animations exécutés dans un ordre parallèle.
Propriété | Description |
---|---|
En cours d'exécution | Valeur booléenne. |
Boucles | Nombre de lectures d’animation consécutives. La valeur -1 définit une lecture continue de l’animation. |
Fournir une réponse