Sélecteur de couleur
Utilisez le widget
Sélecteur de couleur
pour sélectionner la valeur d’une propriété Couleur
à afficher dans la Application FactoryTalk Optix
lors de l’exécution.Modifiez les valeurs de la couleur de la bordure, de la couleur du texte et de la couleur de l'arrière-plan des feuilles de style et des objets graphiques individuels. La couleur souhaitée est définie au format RVB et le niveau d'opacité est réglable. Le widget
Sélecteur de couleur
affiche un aperçu de la nouvelle couleur et la valeur hexadécimale de celle-ci.Élément | Nom | Description |
---|---|---|
Aperçu des couleurs | Aperçu de la nouvelle couleur et affichage de la couleur actuelle dans l'objet. | |
Valeur de la couleur | Valeur hexadécimale de la couleur de l'aperçu. | |
Curseurs de couleur et opacité | Indicateurs permettant de sélectionner la couleur et l'opacité. Alpha est l'indicateur d'opacité. | |
Bouton Appliquer | Applique la valeur de couleur dans la propriété Couleur de l’objet graphique. |
Fournir une réponse