Objets de contrôles de données

Les objets de contrôles de données sont les suivants :
Objet
Description
Zone de liste modifiable
Liste déroulante pour sélectionner des éléments à partir des nœuds du projet ou d’une ou de plusieurs bases de données.
Zone de liste
Liste qui permet de sélectionner un élément à l’intérieur d’autres éléments, de bases de données ou de nœuds du projet.
Grille de données
Table qui présente les données des bases de données ou des nœuds du projet.
Tendance
Tendance qui présente des valeurs issues d'une ou de plusieurs variables enregistrées ou lues en temps réel.
Graphique XY
Graphique qui affiche la valeur des variables bidimensionnelles.
Graphique en secteurs
Graphique qui affiche des données de modèle ou de base de données sous la forme d’un graphique en secteurs.
Histogramme
Graphique qui affiche des données de modèle ou de base de données sous la forme d’un graphique à barres.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.