Aligner les objets graphiques

Alignez les éléments sélectionnés verticalement ou horizontalement dans la zone de conception. L'alignement des objets augmente et diminue les marges des éléments sélectionnés.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur un conteneur ou sélectionnez
    Editor
    .
    L’éditeur ouvre un onglet distinct.
  2. Sélectionnez les objets graphiques à aligner. Pour sélectionner plusieurs objets, maintenez la touche
    Ctrl
    enfoncée et sélectionnez d'autres éléments.
  3. Dans la barre d'outils de la zone de conception, sélectionnez l'icône permettant d'aligner les objets graphiques sélectionnés dans la zone de conception :
    •  Alignement sur la bordure gauche.
    •  Alignement sur la bordure supérieure.
    •  Alignement sur la bordure droite.
    •  Alignement sur la bordure inférieure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.