Spécifier les marges et le remplissage des objets graphiques

Modifiez l'espace autour du bord de l'objet, le remplissage autour de l'objet et la marge entre l'objet et l'objet conteneur.
Voici un exemple d'objet Zone de texte avec son remplissage et ses marges :
CONSEIL: seuls les objets
Zone de texte
,
Bouton
,
Boîte de spin
,
Grille de données
,
Liste déroulante
et
Sélection de liste
sont remplis. Le remplissage, l’épaisseur et le rayon du coin du bord sont les propriétés de style global définies dans une
Feuille de style
.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l'objet.
  2. Dans
    Propriétés
    sous
    Remplissage
    , entrez la valeur de l'espace entre le texte et le bord de l'objet dans
    Horizontale
    et
    Verticale
    .
    CONSEIL: Le remplissage est relatif à la hauteur du texte. Si le remplissage est de 60 %, une étiquette avec un texte de 20 pixels de hauteur a un remplissage de 12 pixels. Le remplissage n’est disponible que pour les objets de sélection
    Zone de texte
    ,
    Bouton
    ,
    Boîte de spin
    ,
    Grille de données
    ,
    Liste déroulante
    et
    Liste
    .
  3. Dans
    Bord
    , entrez la valeur de l'espace du bord de l'objet qui s'affiche autour du remplissage.
  4. Dans
    Marge
    , entrez la valeur de l'espace entre le bord de l'objet parent contenant l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.