Configurer une feuille de style
Configurez une feuille de style pour en modifier les propriétés. Certaines propriétés de style affichent un aperçu dans l’éditeur.
- DansVue de projet, développez le dossier d'Interface utilisateuret double-cliquez sur la feuille de style.La feuille de style et la listePropriétéss'ouvrent.
- DansPropriétés, configurez les propriétés de la feuille de style :CONSEIL: Pour modifier la valeur d’une propriété, sélectionnez pour entrer une valeur manuellement, ouAjouter un lien dynamique
- Nom. Permet de sélectionner le nom actuel pour modifier celui de la feuille de style. Tapez un nouveau nom et appuyez surEntrée.
- Type. Par défaut, cette propriété estFeuille de styleet est en lecture seule.
- Couleur de fenêtre. Permet de sélectionner la couleur d'arrière-plan de la fenêtre.
- Couleur d’écran. Permet de sélectionner la couleur d'arrière-plan des objets d’écran.
- Largeur de bordure. Permet de sélectionner la largeur par défaut des bordures des objets graphiques. Entrez la valeur manuellement ou sélectionnezModifier le lien dynamique
- Couleur de texte. Permet de sélectionner la couleur des objets graphiques textuels.
- Couleur de bordure. Permet de sélectionner la couleur des bordures des objets graphiques.
- Couleur de zone active. Permet de sélectionner la couleur d'un objet graphique actif lors de l'exécution.CONSEIL: Sélectionnez la case qui représente la couleur, faites-la glisser dansSélectionner la couleurpour sélectionner la couleur, puis choisissezSélectionner.
Fournir une réponse