Sélectionner une feuille de style
Sélectionnez la feuille de style d'une
Application FactoryTalk Optix
à afficher lors de l'exécution.
CONSEIL:
Vous pouvez modifier les contrôles globaux et de style pour modifier les styles de tous les objets du projet ou seulement ceux de certaines classes d'objets.
- DansVue de projet, sélectionnez l’objet moteurMoteurDePrésentationNatif.
- DansPropriétés, aprèsFeuille de style, sélectionnez la flèche déroulante après la valeur de la feuille de style, puis la feuille de style de l'application.
Fournir une réponse