Modifier l'apparence d'un objet dessin
Modifiez les propriétés d'un objet dessin pour modifier l'apparence de l'objet.
CONSEIL:
Pour spécifier les valeurs des propriétés, vous pouvez double-cliquer sur une valeur existante pour taper la valeur numérique de la propriété, ou sélectionner pour accéder à la balise dans l’automate et la sélectionner. La valeur de la balise correspond alors à celle de la propriété. Pour modifier une propriété de couleur, vous pouvez sélectionner le bloc de couleur dans
Ajouter un lien dynamique
Propriétés
afin d'ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la couleur
et la faire glisser pour sélectionner la nouvelle couleur.- DansVue de projetou dans la fenêtre, sélectionnez l'objet dessin.
- DansPropriétés, développez la catégorieApparenceet modifiez les propriétés. L'objet dessin sélectionné détermine les propriétés affichées :
- Couleur de bordure. Permet de spécifier la couleur de la bordure de l'objet.
- Épaisseur de la bordure. Permet de spécifier l'épaisseur de la bordure de l'objet en pixels.
- Couleur de remplissage. Permet de sélectionner la couleur de remplissage de l'objet.
- Opacité. Permet de sélectionner l'opacité de l'objet dessin. Spécifiez 0 pour rendre l'objet transparent.
- Rotation. Permet de spécifier la rotation de l'objet autour du point central. Des valeurs positives indiquent une rotation en degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Épaisseur. Épaisseur de la ligne du traceur qui dessine l'objet.
- Visible. Spécifiez si l'objet dessin est visible lors de l'exécution. Sélectionnez respectivementVraiouFauxpour rendre l’objet visible ou invisible lors de l’exécution.
Fournir une réponse