Tracé d'une polyligne ou d'un polygone
Utilisez l'outil
Polyligne
pour tracer une polyligne ou un polygone.- DansVue de projet, ouvrez la fenêtre contenant l'objet.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnezPolyligne.
- Dans la fenêtre, placez le réticule sur le point de départ de la polyligne ou du polygone.
- Dessinez la forme :
- Polyligne. Sélectionnez des points sur l'écran. Appuyez surpour terminer le dessin de la forme.Esc
- Polygone. Sélectionnez des points sur l'écran, puis le point initial pour fermer le polygone. Si vous ne voulez pas que le dernier segment de ligne se connecte au premier segment de ligne, maintenez la toucheenfoncée lorsque vous placez le dernier segment de ligne.CtrlCONSEIL: Pour modifier la forme d'une polyligne ou d'un polygone, sélectionnez la poignée de redimensionnement d'un segment et faites-la glisser.
L'objet s'affiche dans la fenêtre et dans
Vue de projet
.Fournir une réponse