Tracer un ovale ou un cercle
L'outil
Ellipse
permet de tracer un ovale ou un cercle.- DansVue de projet, ouvrez la fenêtre contenant l'objet.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnezEllipse.
- Dans la fenêtre, placez le réticule sur le point de départ de l'ovale ou du cercle.
- Faites glisser le réticule pour tracer l'ovale ou le cercle.
L'objet s'affiche dans la fenêtre et dans
Vue de projet
.Fournir une réponse