Redimensionner la fenêtre

Définissez la taille de l’objet de fenêtre pour spécifier la taille de la zone de conception.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l'objet de fenêtre.
  2. Dans
    Propriétés
    , entrez la valeur de la hauteur de la fenêtre sous
    Hauteur
    .
  3. Entrez la valeur de la largeur de la fenêtre sous
    Largeur
    .
  4. (Facultatif) Dans
    Plein écran
    , sélectionnez
    Vrai
    pour que la taille de l’interface utilisateur s’adapte à celle de l’écran lors de l’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.