Communiquer avec le broker Azure IoT Hub
Azure IoT Hub prend uniquement en charge l'envoi ou la réception d'informations sur des rubriques spécifiques d'un dispositif.
Conditions préalables
Azure IoT Hub ne vous permet pas d’envoyer et de recevoir des informations sur des rubriques personnalisées. Un dispositif peut envoyer ou recevoir des informations uniquement sur des rubriques spécifiques du dispositif :
- envoyer
- devices/deviceid/messages/event/
- recevoir
- devices/deviceid/messages/devicebound/#
- Pour communiquer avec le broker Azure IoT Hub
- Pour chaque client qui doit envoyer ou recevoir des messages, créez un dispositif sur Azure IoT Hub.CONSEIL: Les clients ne peuvent pas utiliser les mêmes dispositifs pour envoyer ou recevoir des données.
- Vérifiez que l’envoi et la réception de messages ont réussi.CONSEIL: Les applications d'exploration de dispositif et d'Azure IoT permettent de surveiller les messages reçus et d'envoyer des messages aux dispositifs.
Fournir une réponse