Interface de Push Agent

Cet exemple d’interface utilisateur de Push Agent contient cinq variables, une grille de données avec des boutons associés et des champs qui vous permettent de configurer l’enregistreur de données.
CONSEIL:
Télécharger un exemple de projet :
PushAgentDemo.zip
Cet exemple de projet inclut un Push Agent qui est configuré pour se connecter localement à un broker Eclipse Mosquitto et utiliser ces packages NuGet tiers :
  • M2Mqtt
  • Newtonsoft.Json
Exemple d'interface utilisateur de Push Agent
L’exemple de l’interface utilisateur de Push Agent contient les éléments suivants :
Rectangle
Élément
Description
A
Grille de données
Illustre les échantillons détectés par l'enregistreur de données en fonction du mode sélectionné, que vous pouvez modifier dans le menu déroulant.
B
Bouton Actualiser
Met à jour la grille de données.
C
Bouton Journaliser
Insère une ligne avec les valeurs des variables échantillonnées dans la grille de données.
D
Section Configuration de l’enregistreur de données
Permet de modifier les paramètres de configuration des variables surveillées et de l'enregistreur de données. Pour envoyer des données vers le cloud, vous devez configurer tous les paramètres liés au broker.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.