Modifier un enregistreur d’événements

Vous modifiez un enregistreur d’événements dans le volet central et dans
Propriétés
.
  1. Pour modifier un enregistreur d’événements :
  2. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur un objet Enregistreur d’événements.
  3. Pour modifier les variables à enregistrer, dans l’éditeur, développez des catégories pour cocher ou décocher des variables, puis sélectionnez
    Appliquer
    .
    IMPORTANT:
    Lorsque vous sélectionnez une variable à enregistrer, un lien dynamique est automatiquement défini sous
    Champs d’événements à enregistrer
    . Le lien dynamique pointe vers l’argument d’événement correspondant sélectionné automatiquement. Si l'argument d'événement ne représente pas les données d'intérêt, sélectionnez un autre attribut dans la boîte de dialogue
    Lien dynamique
    .
    Vous pouvez combiner plusieurs arguments d'événement à l'aide de liens dynamiques ou de convertisseurs (un formateur de chaîne, par exemple).
  4. Pour modifier les propriétés de l’enregistreur d’événements, dans
    Propriétés
    , définissez ce qui suit :
    • Activé
       :
      • Vrai
        . L’enregistreur enregistre les événements.
      • Faux
        . L’enregistreur n’enregistre pas les événements.
    • Paramètres régionaux
      . Traductions de chaînes localisées stockées dans la base de données en fonction des ID de paramètres régionaux (par exemple,
      en-US
      ).
    • Base de données
      . Base de données qui enregistre les données de l’enregistreur.
  5. Pour ajouter une configuration d’événement et enregistrer les événements d’intérêt :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Configurations d’événements
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. Sous
      ConfigurationD’événement
      #
      , définissez la
      Source d’événement
      .
      Source
      Valeur
      Source d'événement
      Valeur
      Écouter le sous-arbre
      Tout objet de projet :
      (Aucune valeur)
      Vrai
      Un nœud/objet et tous ses objets enfants :
      Lien dynamique (nœud ou objet parent)
      Vrai
      Objet de projet spécifique :
      Lien dynamique (objet spécifique)
      Faux
    3. Dans
      Type d'événement
      , sélectionnez le type d'événement d'intérêt.
      CONSEIL: Envisagez de créer un enregistreur d’événements dédié aux types d’événements d’audit.
    4. Dans le volet central, sélectionnez les variables à enregistrer et sélectionnez
      Appliquer
      .
      IMPORTANT:
      Lorsque vous sélectionnez une variable à enregistrer, un lien dynamique est automatiquement défini sous
      Champs d’événements à enregistrer
      . Le lien dynamique pointe vers l’argument d’événement correspondant sélectionné automatiquement. Si l'argument d'événement ne représente pas les données d'intérêt, sélectionnez un autre attribut dans la boîte de dialogue
      Lien dynamique
      .
      Vous pouvez combiner plusieurs arguments d'événement à l'aide de liens dynamiques ou de convertisseurs (un formateur de chaîne, par exemple).
    5. Pour enregistrer uniquement les événements générés par les interactions de l'utilisateur avec l'application, définissez
      Sessions non interactives exclues
      sur
      Vrai
      .
  6. Pour supprimer une configuration d’événement et arrêter l’enregistrement d’événements spécifiques, dans
    Propriétés
    , en regard de
    ConfigurationD’événement
    #
    , sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.