Traduire une chaîne

Traduisez une chaîne pour que le texte de cette chaîne puisse être affiché dans différentes langues.
Si aucune traduction n'est attendue pour des paramètres régionaux, la chaîne affichée lors de l'exécution dépend des paramètres régionaux de substitution de l'utilisateur.
  1. Dans
    Vue de projet
    , développez
    Traductions
    , puis double-cliquez sur une bibliothèque de localisation.
  2. Sélectionnez
    Afficher les références de traduction
    .
  3. Dans la ligne de la chaîne à traduire, sélectionnez
    Synchronisé
    . Une nouvelle clé portant le même nom que la chaîne apparaît dans la table de traductions.
  4. (Facultatif) Renommez la clé dans la page
    Référence de traduction
    pour ajouter une clé dans la table de traduction.
    Le changement de nom d’une clé ne retire pas la clé portant le nom précédent.
  5. Sélectionnez
    Afficher la table de traductions
    .
  6. Ajoutez des traductions pour la clé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.