Supprimer un nœud
Supprimez un nœud pour le retirer du projet. La suppression d'un nœud supprime toutes les références aux autres nœuds. Si le nœud supprimé fait référence à d’autres nœuds, vous êtes invité à retirer toutes les références à d’autres nœuds.
- DansVue de projet, sélectionnez le nœud.
- Dans la barre d’outils de la vue, sélectionnezSupprimer
- Si le nœud fait référence à d'autres nœuds, une liste des nœuds référencés s'affiche. SélectionnezSupprimerpour confirmer la suppression.
Fournir une réponse