Afficher le contenu dans Vue de projet

Pour afficher le contenu de votre choix dans
Vue de projet
, réduisez les nœuds pour afficher uniquement la structure supérieure du projet ou fractionnez la vue
Vue de projet
afin d’afficher simultanément différentes zones du modèle d’information.
  • Dans la barre d’outils
    Vue de projet
    , sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Naviguer vers l'arrière
      . Sélectionnez le nœud ou l'élément précédemment sélectionné.
    • Naviguer vers l'avant
      . Sélectionnez le dernier nœud ou élément sélectionné.
  • (Facultatif) Réduisez tous les nœuds pour faciliter la navigation. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud racine du projet, puis sélectionnez
    Réduire tout
    .
  • (Facultatif) Divisez
    Vue de projet
    en deux zones que vous pouvez faire défiler séparément. Sélectionnez
    Diviser la vue de projet
    pour diviser la vue. Resélectionnez
    Diviser la vue de projet
    pour annuler la division la vue.
  • (facultatif) Recherchez du contenu dans la
    Vue de projet
    au lieu de devoir parcourir le projet. Dans
    Taper pour rechercher
    dans la partie supérieure de la
    Vue de projet
    , saisissez le nom de l’élément. Pour effacer la recherche, sélectionnez
    Close
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.