Ajouter une plage à une variable
Ajoutez des limites minimales et maximales aux variables numériques. Les limites imposent certains comportements lorsque la valeur se situe en dehors de celles-ci.
- DansVue de projet, sélectionnez une variable.
- DansPropriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la variable numérique et sélectionnez .
- SousEURange, remplissez les valeurs suivantes :
- Limite basse. Limite basse de valeur de la variable
- Limite haute. Limite haute de valeur de la variable.
- Contraindre. Définissez cette valeur surVraipour contraindre les limites basse et haute de la variable.
Fournir une réponse