Certificats et clés dans OPC UA
Pour identifier les participants dans une communication et vérifier l’authenticité et la confidentialité des messages échangés, chaque application OPC UA, notamment le client et le serveur, doit disposer d’un certificat public qui est une interface d’instance d’application et une paire de clés publique/privée.
Clés
La clé publique est distribuée avec le certificat. La clé privée n'est pas divulguée.
- Fichier de clé privée. Signe les messages à envoyer et déchiffre les messages reçus.
- Fichier de clé publique. Vérifie les signatures des messages reçus et chiffre les messages envoyés.
Fournir une réponse