Chiffrement des secrets du projet

Chiffrez les données sensibles contenues dans les projets.

Conditions requises

Pour chiffrer les secrets de projet lors de la création d’un projet ou de l’enregistrement d’un projet existant :
  • Connectez-vous à
    FactoryTalk Hub
    dans
    FactoryTalk Optix Studio
  • Assurez-vous de faire partie d’une organisation.
  • Sélectionnez
    Chiffrer les secrets
    .

Étendue du chiffrement

FactoryTalk Optix
 :
  • Chiffre les mots de passe dans les projets.
  • Chiffre les objets personnalisés avec le DataType
    Password
    .
  • Dans les fichiers
    YAML
    du projet, qui représentent le modèle d’information du projet, remplace les nœuds
    Value
    par des nœuds
    SecretValue
    avec des valeurs de texte chiffrées.

Projets chiffrés

FactoryTalk Optix
gère les projets chiffrés de plusieurs façons :
  • L’ouverture d’un projet chiffré lorsque vous n’avez pas accès à l’organisation remplace tous les secrets de projet par des espaces vides.
  • L’enregistrement d’un projet chiffré sous forme de projet non chiffré remplace tous les secrets par des espaces vides.
  • Le déploiement d’un projet chiffré vers un client non chiffré affiche un message d’avertissement. Pour plus d’informations, consultez Chiffrement de projet.
  • L’exportation d’un projet chiffré vers un dispositif USB ou un dossier ne chiffre pas le projet compilé.
  • Le collage d’un objet depuis un projet chiffré vers un projet non chiffré remplace tous les secrets par des espaces vides.
  • L’ajout d’un objet aux bibliothèques de modèles dans un projet chiffré remplace tous les secrets par des espaces vides.
  • Le collage d’un mot de passe sous forme de texte dans le presse-papiers est désactivé dans les projets chiffrés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.