Interface de gestion des recettes personnalisée

Au lieu d’utiliser l’éditeur de recettes par défaut, vous pouvez concevoir une interface de gestion des recettes personnalisée.
CONSEIL: Vous pouvez développer une interface de gestion des recettes personnalisée en fonction des objets réutilisés dans l'éditeur de recettes par défaut. Pour plus d’informations, consultez Réutiliser des objets de l’éditeur de recettes par défaut.

Objets et scripts graphiques pour les ingrédients

IMPORTANT: Lors de la création de votre solution de gestion des recettes personnalisée, vous devez inclure les objets des scripts NetLogic suivants.
Élément
Fonctions
Utilisation
Objet
ÉditeurDeRecettes
  • Contient d'autres objets graphiques qui vous permettent de gérer les recettes.
  • Définit le schéma de recette de référence.
Dans le volet
Propriétés
, sélectionnez un schéma de recette dans la propriété
SchémaDeRecette
.
NetLogic
RecipesEditorUISetup
Créez l'ensemble d'objets suivant pour chaque ingrédient du schéma de recette sélectionné :
  • Un objet
    Zone de texte
    avec le nom de l'ingrédient.
  • L'objet graphique le plus approprié pour modifier la valeur de l'ingrédient en fonction du type de données correspondant (
    Zone de texte
    ,
    Boîte de spin
    ,
    Case à cocher
    ,
    Date et heure ou Durée
    ).
    NOTE: Lors de l'exécution, la valeur de cet objet graphique est automatiquement copiée dans l'objet
    Modèle d'édition
    .
Pour créer les objets graphiques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
ÉditeurDeRecettes
ou
RecipesEditorUISetup
, puis sélectionnez
Exécuter la configuration
.

Sélection des recettes stockées

Élément
Fonctions
Objet
RecipesComboBox
  • Permet d'insérer le nom d'une recette à stocker dans la base de données associée au schéma de recette référencé dans l'objet
    ÉditeurDeRecettes
    .
  • Permet d'afficher les noms des recettes stockées dans la base de données.
Dans
RecipesComboBox
, NetLogic
RecipesEditorComboBoxLogic
  • Permet de lire les données des recettes stockées dans la base de données.
  • Permet d'afficher les noms des recettes dans
    RecipesComboBox
    ainsi que les valeurs des ingrédients.

Gestion des recettes

NOTE: les objets de bouton suivants invoquent les méthodes correspondantes de l'objet de schéma recette.
Élément
Fonction
Objet
SaveButton
Permet d'enregistrer ou de mettre à jour dans la base de données la recette écrite ou sélectionnée dans
RecipesComboBox
.
Dans
SaveButton
, NetLogic
RecipesEditorSaveButtonLogic
Objet
DeleteRecipeButton
Permet de supprimer la recette sélectionnée de la base de données à l'aide de l'objet
RecipesComboBox
.
Objet
LoadButton
Permet de charger la recette sélectionnée dans l'automate vers
FTOptixApplication
à l'aide de l'objet
RecipesComboBox
.
Objet
ApplyButton
Permet d'appliquer la recette sélectionnée sur l'automate à l'aide de l'objet
RecipesComboBox
.

Notifications

Objet
Fonction
Objet
OutputMessage
Lorsque l'utilisateur enregistre, supprime, charge ou applique une recette, un message de sortie s'affiche pendant cinq secondes.
CONSEIL: pour modifier la durée de conservation des messages, double-cliquez sur le script NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic
et modifiez la valeur exprimée en millisecondes.
NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.