Configurer un schéma de recette
Vous pouvez configurer un schéma de recette à l’aide d’une interface dédiée intégrée à
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEIL:
Vous pouvez également ajouter une recette manuellement. Consultez la rubrique Configurer un schéma de recette manuellement.
- Dans la barre d’outils, sélectionnezOuvrir la page de tableau de bord
- Dans le volet central, sélectionnezConfigurer une recette.
- Sélectionnez une recette existante ou créez-en une :
- Pour créer une recette :
- SélectionnezNouvelle recette.
- Modifiez leNom.
- Remplissez leNœud cible.
- SélectionnezSuivant.
- Pour modifier une recette existante :
- Sélectionnez une recette existante.
- Modifiez les propriétés de la recette.
- Pour dupliquer une recette existante, procédez comme suit :CONSEIL: La duplication d’une recette existante vous permet de créer rapidement une nouvelle recette en fonction de celle-ci.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une recette disponible et sélectionnezDupliquer.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la recette.
- SélectionnezSuivant.
- Sélectionnez une base de données existante ou configurez-en une nouvelle :
- Pour utiliser une base de données existante :
- Sélectionnez une base de données existante.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Pour créer une base de données :
- SélectionnezNouvelle base de données.
- Si nécessaire, modifiez les champsNometType.
- SélectionnezSuivant.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Pour dupliquer une base de données disponible :CONSEIL: La duplication d’une base de données existante vous permet de créer rapidement une base de données basée sur celle qui existe déjà.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une base de données disponible et sélectionnezDupliquer.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Sélectionnez les paramètres de recette à utiliser.CONSEIL: Vous pouvez afficher ou masquer des variables (paramètres) imbriquées dans d’autres variables en utilisant le boutonVariables imbriquées. Vous pouvez rapidement trouver les paramètres à sélectionner à l’aide du champRechercher.
- SélectionnezSuivant.
- Vérifiez les paramètres.
- SélectionnezQuitter.
Fournir une réponse