Gérer les recettes lors de l'exécution

Utilisez le widget de l'éditeur de recettes pour stocker une nouvelle recette, supprimer une recette existante ou appliquer une recette sur l'automate.
  • Pour gérer les recettes lors de l’exécution
  • Pour stocker une nouvelle recette, procédez comme suit :
    1. Modifiez les valeurs des ingrédients.
    2. Dans la liste de recettes, entrez un nom de recette.
    3. Sélectionnez
      Enregistrer
      .
  • Pour supprimer une recette, sélectionnez une recette, puis
    Supprimer
    .
  • Pour appliquer une recette sur l'automate, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez une recette.
      Les valeurs d'ingrédients de la recette s'affichent.
    2. Sélectionnez
      Appliquer
      .
      Dans la colonne de droite, les valeurs d'ingrédients chargées dans l'automate s'affichent.
    3. Pour modifier les valeurs des ingrédients de l'automate, modifiez les valeurs, puis sélectionnez
      Enregistrer
      et
      Appliquer
      .
      Les valeurs des ingrédients de l'automate sont mises à jour dans la colonne de droite.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.