Configurer le mode d’authentification
Modifiez le mode d’authentification par défaut pour permettre aux utilisateurs locaux et de domaine de se connecter lors de l’exécution.
Conditions préalables
Pour permettre aux utilisateurs Active Directory de s’authentifier, effectuez l’une des actions suivantes :
- Obtenez le nom de domaine et l’adresse de serveur Active Directory.
- Assurez-vous que le clientWindowsest joint au domaine Active Directory.
Pour autoriser les utilisateurs LDAP à s’authentifier, obtenez les éléments suivants :
- Adresse de serveur LDAP
- Fichier de certificat CA
- Pour configurer le mode d’authentification
- DansVue de projet, sélectionnez le nœud racine.
- DansPropriétés, développezAuthentification, puis dansMode d’authentification, sélectionnez le type d’authentification pour permettre à des utilisateurs spécifiques de se connecter :
- Modèle uniquement. Utilisateurs créés dansFactoryTalk Optix Studio.
- Local uniquement. Utilisateurs de l’ordinateur local.
- Domaine uniquement. Utilisateurs Active Directory et LDAP.
- Domaine et local. Utilisateurs Active Directory, LDAP et de l’ordinateur local.
- Tous. Utilisateurs de n’importe quel type.
- (facultatif) DéfinissezDefaultUserFolderpour modifier le dossier par défaut devant contenir des objets utilisateur.CONSEIL: Le dossier par défaut devant contenir des objets utilisateur est. Lorsqu’un utilisateur de domaine se connecte lors de l’exécution, un objet utilisateur correspondant apparaît dans le dossier spécifié.
- (Domaine uniquement) DansNom de domaine par défaut, entrez le nom de domaine par défaut pour les utilisateurs de domaine qui se connectent lors de l’exécution.CONSEIL: Si vous laissez le nom de domaine par défaut vide, le nom de domaine est défini en fonction du domaine Active Directory joint par le clientWindowsou récupéré depuis le serveur LDAP.
- (Domaine seulement) DansAdresse du serveur par défaut, entrez l’adresse du serveur Active Directory ou LDAP.CONSEIL: Si vous laissez l’adresse de serveur par défaut vide, l’adresse du serveur Active Directory est définie en fonction du domaine Active Directory joint par le clientWindows.CONSEIL: Si vous ne spécifiez pas le port dans l’adresse du serveur, le port389est utilisé par défaut.
- (LDAP uniquement) DansFichier de certificat CA, sélectionnezParcouriret sélectionnez le fichier de certificat.CONSEIL: Si le fichier n’apparaît pas dansSélectionner un fichier, sélectionnezImporter des fichiersImporter des fichiers, sélectionnez le fichier à importer et choisissezSélectionner.CONSEIL: Si vous laissez le fichier de certificat CA vide, l’ordinateur localWindowsest utilisé pour authentifier l’utilisateur. Le fichier de certificat CA est requis pour l’authentification auprès d’un serveur LDAP spécifique ou pour utiliser un client Linux.
Fournir une réponse