Configurer le contrôle de version

Le contrôle de version est requis pour gérer les versions des projets que vous créez. Par défaut, chaque projet utilise le contrôle de version.
Si vous utilisez déjà le contrôle de version sur votre ordinateur, il est automatiquement configuré dans
FactoryTalk Optix Studio
. Si vous n’utilisez pas encore le contrôle de version sur votre ordinateur, configurez-le dans
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Dans la barre de titre, sélectionnez
    Options FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Sélectionnez
    Contrôle de version
    .
  3. Sous
    Configuration utilisateur du contrôle de version
    , dans
    Nom d’utilisateur
    , saisissez votre nom d’utilisateur.
    CONSEIL: Le
    Nom d’utilisateur
    est le nom qui s’affiche en regard des validations lorsque vous ouvrez
    Voir l’historique
    pour un projet. Voir l’historique identifie également vos validations par un avatar qui utilise la première lettre de votre nom.
  4. Dans
    E-mail utilisateur
    , saisissez votre adresse e-mail.
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.