Créer un projet local
Créez un projet local avec contrôle de version pour créer le projet local et un référentiel local sur votre ordinateur. Le référentiel local vous permet de valider les modifications apportées à votre projet et de fournir un contrôle de version pour afficher et restaurer les versions précédentes de votre projet.
- Si un projetFactoryTalk Optixest ouvert, sélectionnezProjetFermer le projet.
- SélectionnezFermerou, si des modifications sont en attente d’enregistrement, sélectionnezEnregistrer et fermer.
- Sur la page de démarrage, sélectionnezNouveau.
- Sélectionnez le type de projet :
- Par défaut. Projet comportant une fenêtre par défaut et des catégories configurées dansVue de projet.
- Vide. Projet n’ayant pas de contenu ni de catégorie configurée dansVue de projet.
- DansNom, entrez le nom du projet.
- DansEmplacement, entrez le chemin d’accès au projet.
- SélectionnezUtiliser le contrôle de version.CONSEIL: Lorsque le contrôle de version est activé pour un projet local et que vous souhaitez sauvegarder le projet dans un référentiel distant, transférez les modifications locales pour associer le projet local à un référentiel distant.
- SélectionnezCréer.
Le contrôle de version est ajouté au nouveau projet.
Fournir une réponse