Ouvrir un projet distant
Ouvrez un projet distant pour afficher un projet partagé en cours de modification par d’autres utilisateurs.
Extrayez les modifications que d’autres utilisateurs effectuent pour consulter la dernière version du projet avant d’incorporer les modifications ou d’apporter d’autres modifications.
- Si un projet est ouvert, sélectionnezProjetFermer le projet.
- SélectionnezFermerou, si des modifications sont en attente d’enregistrement, sélectionnezEnregistrer et fermer.
- DansCréer un nouveau projet, sélectionnezOuvrir, puis sélectionnezDistant.
- Sur la page de démarrage, complétez les éléments suivants :
- URL distante.Saisissez l’URL de votre référentiel distant. Il s’agit de l’emplacement distant sur lequel le projet est stocké. Si vous ne connaissez pas l’URL, demandez-la à votre administrateur système.
- Emplacement. Sur votre ordinateur local, saisissez le dossier sur lequel vous enregistrerez et validerez les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant. L’emplacement par défaut est. SélectionnezC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk OptixParcourir les fichiersCONSEIL: Si vous êtes connecté àFactoryTalk Optix Studio, vous n’avez pas besoin de connaître l’URL distanteou l’Emplacement.Créer un nouveau projetaffiche automatiquement tous les référentiels potentiels accessibles avec votre compte Git Hub et tous les projets que vous pouvez ouvrir.
- SélectionnezOuvrir. « Ouverture du projet à distance » s’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
- Si, dans la barre d’outils principale,Extraire du dépôt distant
- SélectionnezExtraire du dépôt distantExtraction du projet à distances’affiche dans la barre d’état.Tous les conflits entre les modifications du référentiel distant et celles du projet local apparaissent en surbrillance dansAperçu de l'extraction. Les lignes vertes dansAperçu de l'extractionaffichent les modifications du référentiel distant et non les conflits.
- DansAperçu de l'extraction, développez un conflit mis en surbrillance pour afficher les valeurs conflictuelles.
- Sélectionnez la version du contenu à conserver :
- Modification individuelle locale. Sur une ligne en surbrillance, sélectionnezHistorique local
- Toutes les modifications locales. En haut de l’aperçu, sélectionnezPrendre tout en local.
- Modification individuelle effectuée à distance. Sur une ligne en surbrillance, sélectionnezHistorique distant
- Toutes les modifications distantes. En haut de l’aperçu, sélectionnezPrendre tout à distance.CONSEIL: Une icône sur une ligne dansAperçu de l'extractionindique ce qui suit :
- Il existe un conflit entre le projet local et le projet distant.
- Un conflit a été résolu en sélectionnant la modification locale ou la modification distante sur la ligne.
- Une modification existe dans le projet local ou distant.
- Un objet a été ajouté.
- Un objet a été supprimé.
- SélectionnezAccepter et transférerpour accepter les modifications sélectionnées, ouAnnulerpour rejeter tous les conflits dans le projet distant et conserver les valeurs du projet local.
Le projet s’ouvre et le message
Projet synchronisé à distance
s’affiche dans la barre d’état.Fournir une réponse