Transférer les modifications apportées au référentiel distant

Transférez les modifications apportées à un référentiel distant afin de sauvegarder le projet sur un emplacement autre que votre ordinateur local et ainsi fournir le contrôle de version du projet. Les modifications transférées vers le référentiel distant sont disponibles pour les autres personnes qui travaillent sur le projet.
Lorsqu’il y a des modifications à transférer, le message « Modifications locales disponibles pour le transfert » s’affiche dans la barre d’état et l’icône
Transférer vers le dépôt distant
affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à transférer.
IMPORTANT: Lorsque vous transférez des modifications vers le référentiel distant, le projet doit être synchronisé. Dans le cas contraire, vous serez invité à extraire du référentiel distant et à résoudre les conflits. Lorsqu’il y a des modifications à extraire, le message « Modifications locales et distantes disponibles pour le transfert et l’extraction » s’affiche dans la barre d’état et l’icône
Extraire du dépôt distant
affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à extraire. 
  1. Dans le projet ouvert, sélectionnez
    Transférer vers le dépôt distant
    .
  2. Si vous n’avez pas d’identité utilisateur
    FactoryTalk Optix Studio
    et que vous n’êtes donc pas autorisé dans GitHub à transférer les modifications au référentiel distant, le message « Ouvrir GitAuthHandler.exe ? https://github.oplatform.it souhaite ouvrir cette application. » s’affiche pour ouvrir GitHub et créer votre identité.
    1. (Facultatif) Pour toujours autoriser GitHub à ouvrir le lien pour vous authentifier, sélectionnez
      Toujours autoriser github.platform.it à ouvrir les liens de ce type dans l’application associée
      .
    2. Sélectionnez
      Ouvrir GitAuthHandler.exe
      . Votre identité est ajoutée et vous êtes autorisé à transférer les modifications au référentiel distant.
  3. (facultatif) Si le contrôle de version est activé pour un projet local et que vous transférez les modifications du projet local pour la première fois, vous pouvez associer le projet à un référentiel distant :
    1. Dans
      Configurer l’emplacement distant
      , dans
      Emplacement distant
      , saisissez l’URL du référentiel distant.
    2. Sélectionnez
      OK
      .
  4. Si les modifications n'ont pas été enregistrées et validées précédemment, dans
    Enregistrer et valider
    , dans
    Message de validation
    , saisissez une description des modifications, puis sélectionnez
    OK
    .
Les modifications sont validées sur le référentiel distant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.