Confirmer et acquitter les alarmes

Acquittez et confirmez les alarmes actives lors de l'exécution. L’acquittement d'une alarme indique que l’utilisateur a pris connaissance de l’alarme. La confirmation d’une alarme indique que la cause de l’alarme est résolue.
  1. Lors de l’exécution, dans la
    Grille d’alarmes
    , effectuez l’une des actions suivantes :
    • Sélectionnez une alarme. Toute interaction s’applique uniquement à l’alarme sélectionnée dans la grille.
    • Ne sélectionnez pas d’alarme. Toute interaction s’applique à toutes les alarmes dans la grille.
  2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Acquitter
      ou
      Acquitter tout
      . Acquittez l’alarme sélectionnée ou toutes les alarmes pour confirmer que vous en avez connaissance.
    • Confirmer
      ou
      Confirmer tout
      . Confirmez que l’origine de l’alarme sélectionnée ou de toutes les alarmes a été résolue.
Checkmark
s'affiche dans la colonne de l'alarme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.