Éditeur de liens dynamiques complexes
L’éditeur de liens dynamiques complexes vous permet d’ajouter une logique avancée à la valeur du nœud source. L’éditeur de liens dynamiques complexes s’affiche dans l’onglet
Avancé
du navigateur de liens dynamiques.Pour plus d’informations sur le navigateur de liens dynamiques, consultez Navigateur de liens dynamiques.
Vous pouvez également ouvrir l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le volet central en sélectionnant
Ouvrir dans l’éditeur
. L’ouverture de l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le volet central est utile pour modifier un lien dynamique complexe dont la logique est longue.
CONSEIL:
Si plusieurs navigateurs de liens dynamiques sont ouverts, vous ne pouvez ouvrir qu’un seul onglet
Avancé
dans le navigateur de liens dynamiques. Si l’éditeur de liens dynamiques complexes est ouvert lorsque vous ouvrez une fenêtre contextuelle de lien dynamique, l’onglet Avancé
redevient actif.
Élément | Nom | Description |
---|---|---|
![]() | Basique | Retourne à l’onglet Basique du navigateur de liens dynamiques. Consultez la rubrique Navigateur de liens dynamiques. |
![]() | Avancé | Affiche cet onglet Avancé pour créer un lien dynamique complexe. |
![]() | Chemin | Chemin d’accès à la variable définie par le lien dynamique complexe. |
![]() | Diagramme de blocs | Affiche le flux des transformations réalisées par les liens dynamiques et les convertisseurs. |
![]() | Direction de lien dynamique | Définit la direction entre les blocs du diagramme. La direction change lorsque vous sélectionnez l'icône :
|
![]() | ![]() Insérer | Interrompez la chaîne de lien dynamique en insérant un bloc de convertisseur pour manipuler la sortie. Vous pouvez Insérer pour ajouter un traitement supplémentaire sur une sortie d’un autre bloc. Par exemple, vous pouvez multiplier le résultat d’un évaluateur d’expression par des valeurs constantes. |
![]() | ![]() Ajouter un lien dynamique ![]() Modifier le lien dynamique | Spécifiez ou modifiez la liaison entre la source et le parent. |
![]() | Fermer | Fermez le navigateur de liens dynamiques. |
![]() | Retirer le lien | Retirez le lien dynamique de la propriété. |
![]() | Ouvrir dans l'éditeur | Ouvrez le diagramme de blocs du lien dynamique complexe dans l’éditeur. |
![]() | Configurer | Dans l’onglet de l’éditeur de liens dynamiques complexes, utilisez pour lier la variable source à un index spécifique de la variable parente.Utilisez pour créer un Convertisseur clé-valeur ou un Convertisseur conditionnel .Utilisez pour créer un convertisseur sur lequel vous pouvez créer dynamiquement le chemin d’accès à la source de la variable. Ces options s’appliquent uniquement aux unités d’ingénierie de mesure :
|
![]() | Supprimer | Dans l’onglet de l’éditeur de liens dynamiques complexes, retirez le convertisseur ou le lien dynamique et ses enfants. |
Fournir une réponse