Créer une variable analogique
Créez une variable analogique indiquant la température.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez
- Configurer la variable :
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéVariableAnalogique1 (Float)sur50.
- En regard de la valeur de la propriété, sélectionnez<Aucun>, puis sélectionnezTempérature : degrés Fahrenheit
- SousEURange, définissezLimite bassesur-10.
- DéfinissezLimite hautesur60.
- DéfinissezContraindresurVrai.
Fournir une réponse