- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer des variables
Créez une variable qui imite les données brutes reçues d’un automate et une variable analogique qui présente les données de l’automate sous la forme d’unité de température.
- Créer une variable qui imite les données brutes reçues d’un automate :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnezet saisissezFromPLC.
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéFromPLC (Int32)sur60.
- Créer une variable analogique qui présente les données de l’automate sous la forme d’unité de température :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entreAnalogValueet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- En regard du lien dynamique, sélectionnez<Aucun>, puis sélectionnezTempérature : degrés Celsius.
Fournir une réponse