Références à des sources de lien dynamique
Selon le type de source de lien dynamique, le champ de valeur de la propriété affiche la référence de différentes manières.
Valeurs des propriétés
Type de source | Valeur de propriété |
---|---|
Nœud ou variable | BrowseName de la source. |
Attribut d'un nœud ou d'une variable | BrowseName@ name of the attribute |
Variable de tableau | BrowseName[ array index values ] |
Index de tableau de la variable de tableau | BrowseName[ array index number ]Par exemple, [0] est le premier index du tableau. |
Indice de bit | BrowseName[ bit index number ]Par exemple, [0] est le premier indice de bit. |
Propriété d'un nœud | Chemin d'accès au nœud source. |
Nœud ou variable mis(e) en forme par l'utilisateur | Informations sur la source suivies de (formatted) |
Type de référence | Description | Exemple de valeur de propriété |
---|---|---|
Absolue | Chemin complet vers la source référencée qui commence avec le répertoire racine. | ProjectName/Modèle/SourceVariable |
Relatif | Chemin vers la source référencée qui commence avec le répertoire du nœud cible. | ../SourceVariable |
Avec alias | N’importe quel type de chemin contenant des alias. Un alias est un type de variable qui pointe vers un nœud source et qui a une propriété d’identificateur unique. Pour plus d’informations, consultez Alias. | {Moteur}/Vitesse |
CONSEIL:
Si vous sélectionnez le lien bleu (
../SourceVariable
dans l’exemple), cela vous amène à la cible du lien (nœud SourceVariable
).Fournir une réponse