Configurer un événement de transition de plage
Déclenchez des méthodes si la valeur d’une variable ou propriété d’objet est à l’intérieur ou à l’extérieur d’une plage spécifique.
- DansVue de projet, sélectionnez un objet ou une variable.
- DansPropriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une variable ou une propriété et sélectionnez .CONSEIL: Au besoin, sélectionnez l’option pour ajouter une variable.
- DepuisÉvénements, dansTransition, sélectionnez :
- Entrée (exclusive)
- Sortie (exclusive)
- Entrée (inclusive)
- Sortie (inclusive)
ÉlémentDescriptionPlageTransition de valeurExécution de méthode - Définissez la propriétéDe.CONSEIL: Vous pouvez saisir la valeur de seuil ou lui ajouter un lien dynamique. Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définissez la propriétéÀ.CONSEIL: Vous pouvez saisir la valeur de seuil ou lui ajouter un lien dynamique. Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- En regard deVariableTransitioned, sélectionnez .
- Sélectionner une méthode :
- Pour les méthodes globales, développezCommandes.
- Pour les méthodes locales, développez les nœuds qui exposent des méthodes (par exemple, un nœudGrilleDeDonnéesexpose une méthodeActualiser) ou développez le nœud lié à un NetLogic spécifique.
- (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez des arguments.
- (Facultatif) Sélectionnez des méthodes supplémentaires.
Fournir une réponse