Créer un événement personnalisé

Ajoutez un événement personnalisé ou de changement en ajoutant un événement externe à un objet.
Les événements externes vous permettent de gérer les événements d’objets.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l’objet qui contiendra l’événement externe.
  2. Dans
    Propriétés
    , en regard d’
    Événements
    , sélectionnez
    Add
    Ajouter un événement externe
    .
  3. Sélectionnez l’événement pour gérer les événements d’un autre objet.
  4. Choisissez
    Sélectionner
    .
    Le nouvel événement apparaît sous
    Événements
    .
  5. Pour lier une méthode à l’événement, sélectionnez
    Add
    Ajouter une nouvelle méthode
    en regard de l’événement, puis sélectionnez la méthode.
  6. Choisissez
    Sélectionner
    .
  7. (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez les arguments.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.