Configuration du serveur FTP

Le serveur FTP active un serveur FTP dans une
Application FactoryTalk Optix
.
Le script d’exécution
FTPServerLogic
active un serveur FTP dans une
Application FactoryTalk Optix
. Le script se trouve dans la catégorie
Scripts
des
Bibliothèques de modèles
. Le serveur doit être démarré et arrêté à l’aide des méthodes OPC UA exportées :
StartFtpServer
et
StopFtpServer
.

Packages requis

Consultez la rubrique Ajouter des packages NuGet et installez les versions stables de ces packages NuGet requis :

Paramètres requis

Le serveur FTP nécessite la configuration des paramètres suivants :
Paramètre
Description
Configuration
IPAddress
Adresse IP attribuée au serveur.
La valeur par défaut est définie sur
127.0.0.1
.
Port
Port attribué au serveur FTP.
La valeur par défaut est
21
.
FilesystemRoot
Le serveur FTP n'expose qu'une partie du système de fichiers local au client.
Sur
OptixPanel
, vous ne pouvez définir que l’un des éléments suivants :
  • %PROJECTDIR%
  • %APPLICATIONDIR%
  • %USB
    <n>
    %
    <n>
    est le nombre progressif d’un dispositif USB.
MinimumPASVPort
Numéro de port minimal pour la gestion de la liste des fichiers et du transfert de fichiers.
Cette valeur doit être supérieure à la valeur par défaut de
1024
.
MaximumPASVPort
Numéro de port maximal pour la gestion de la liste des fichiers ou du transfert de fichiers.
Cette valeur doit être supérieure à
MinimumPASVPort
. La valeur de
MaximumPASVPort
t par défaut est
1100
.
Username/Password
Informations d’identification de connexion au serveur FTP
ServerCertificateFile
Fichier de certificat public serveur, selon la norme X509v3 et avec l’extension .der.
Il doit se trouver dans le dossier FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. S'il est spécifié, la clé privée doit également être spécifiée. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le dossier FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
ServerPrivateKeyFile
Fichier de clé privée du serveur, avec codage ASCII Base64 et extension .pem.
Il doit se trouver dans le dossier FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. S’il est spécifié, le certificat doit également être spécifié. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le dossier FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
UseFtps
Détermine le protocole à utiliser, FTP ou FTPS.
Le serveur FTP est démarré/arrêté via les méthodes StartFtpServer/StopFtpServer.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.