Déplacer un objet

Déplacez un objet dans l'éditeur pour placer les objets tels qu'ils s'afficheront lors de l'exécution. Tous les objets d'un conteneur se déplacent avec celui-ci.
  • Pour déplacer un objet
  • Dans l’éditeur, sélectionnez et faites glisser l’objet.
  • Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l'objet, puis dans
    Propriétés
    , modifiez les valeurs suivantes :
    • Alignement horizontal
      . Entrez la valeur de l’espace entre l’objet et l’axe X.
    • Alignement vertical.
      Entrez la valeur de l’espace entre l’objet et l’axe Y.
    CONSEIL: La position de l’objet dans
    Vue de projet
    détermine l’ordre des objets sur l’axe Z par rapport aux autres objets dans le même conteneur. Les objets situés plus bas dans l’arborescence s’affichent plus haut dans l’ordre sur l’axe Z.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.