Configurer un panneau de navigation
Pour configurer un panneau de navigation, référencez les objets Panneau sous la forme d’onglets.
- DansVue de projet, dansInterface utilisateur, cliquez avec le bouton droit sur un conteneur, puis sélectionnez .
- DansVue de projet, double-cliquez sur le panneau de navigation.Le panneau de navigation s’affiche dans l’éditeur.
- Créez les types dePanneauque vous souhaitez référencer en tant qu’onglets dans le panneau de navigation.Pour plus d’informations, consultez Créer un type d'objet graphique.
- DansVue de projet, faites glisser les types de panneau vers le panneau de navigation dans l’éditeur.À mesure que vous déposez des types de panneau sur le panneau de navigation, de nouveaux onglets de navigation apparaissent dans le panneau.
- (Facultatif) DansPropriétés, créez un lien dynamique entre l'Index de l’onglet actuelet la logique d’application qui régit l’onglet actuellement sélectionné.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.CONSEIL: Par défaut, l’index de tabulation commence par 0. La valeur d’index 0 indique le premier onglet.
- (Facultatif) DansPropriétés, sousPanneau#, définissez les propriétés de chaque onglet du panneau de navigation :
- Titre. Titre de l’onglet du panneau de navigation.
- Chemin de l’image. Chemin d’accès à l’image qui remplace le titre du panneau. Pour une intégration transparente de l'image avec l’interface utilisateur, utilisez des images plates à la bonne taille avec un arrière-plan transparent.
- Activé. Autorisez l'interaction avec l’onglet du dispositif. La valeur par défaut est Vrai.
- Visible. Rend l’onglet visible. La valeur par défaut est Vrai.
- (Facultatif) DansPropriétés, dansChargeur de panneau joint, créez un lien dynamique vers le chargeur de panneau à attacher.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.CONSEIL: L’attachement d’un chargeur de panneau affiche le contenu des onglets du panneau de navigation dans le chargeur de panneau.
- (facultatif) SousApparence, définissez les propriétés du panneau :
- Visible. Rend le panneau visible. La valeur par défaut est Vrai.
- Activé. Autorise l’interaction avec le panneau du dispositif. La valeur par défaut est Vrai.
- Opacité. Définit l'opacité du panneau. La valeur par défaut est 100, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’opacité.
- Rotation. Fait pivoter le panneau autour de son point central. Les valeurs positives font pivoter le panneau dans le sens horaire.
- Déplacer la cible. Rend le panneau mobile lors de l’exécution. Pour plus d’informations, consultez Rendre un objet graphique mobile.
- Position de l’onglet. Détermine la position des onglets du panneau ou masque les onglets.
Fournir une réponse